This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:将 BLDC 含传感器代码添加到闪存中

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/769604/drv8312-c2-kit-bldc-sensored-code-to-flash

器件型号:DRV8312-C2-KIT
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

我一直在使用 F28035 controlCARD 上的预闪存代码通过此电机控制套件来旋转电机。 现在、我想尝试使用文件夹 C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-KIT_v128\BLDC_Sensored 中支持的 BLDC_Sensored 代码。 在这个 BLDC_Sensored 文件夹内、有很多文件。 我的理解是、在 controlCARD 上预刷写的代码是.out 文件、我在该文件夹中看不到任何.out 文件。 我需要将哪个文件刷写到我的 controlCARD 中? 此外、我是否能够继续使用与预刷写代码相同的 GUI、或者我是否必须采取不同的措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您正在使用 DRV8312GUIv5.exe 文件、则应在该文件的同一文件夹中找到"DRV8312GUIv5.out"。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-KIT_v128\BLDC_Sensored 中的文件是一个独立的 CCS 项目、不支持 GUI、您可以使用 CCS 调试或调优该项目。 您可以查看以下链接、了解如何使用 CCS。

    downloads.ti.com/.../users_guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我需要将哪个文件刷写到 controlCARD 中? 正如我说过的、我在文件夹中看不到任何.out 文件。 哪个文件是需要在 CCS 中加载的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许、您可以尝试重新安装 controlSUITE、默认情况下、这些是 GUI 执行文件的同一文件夹中的两个.out 文件。 或者、您也可以在 controlSUITE 中使用以下文件夹中的项目。 重建项目、您也可以在"F2803x_flash"文件夹中找到.out。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\GUI_project