This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28075:lnk2000致命错误:源代码行太长

Guru**** 2528790 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/769747/compiler-tms320f28075-lnk2000-fatal-error-source-line-too-long

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我们正在使用15.12.4版中的 C2000为 TMS320F28075开发应用。 我们对 obj 文件结构进行了一些更改、现在我在链接 lnk2000时收到以下错误消息:

/obj_files.LKF、第83行:致命错误:源代码行太长

实际上、这条线非常长。 是否有方法可以更改 lnk2000的 LKF 文件中的最大行长度? 我找不到有关这方面的任何文档。

此致、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有想法。  但我对此并不自信。  如果我能看到问题行、那会有所帮助。  请将文件 obj_files.LKF 附加到下一个帖子。  因此、论坛将接受它、并将文件扩展名.txt 添加到其中。  如果您不想提交整个文件、则只需将第83行复制到文本文件中、然后附加该行。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    感谢您的回复。 我附加了一个包含有问题的行的文件。 我对路径进行了一些扰乱、但长度相同。

    e2e.ti.com/.../obj_5F00_files.txt

    此外、我将检查该行对于链接器是否真的是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,我找不到办法使这项工作得以进行。  恐怕您别无选择、只能更改该长目录路径的一部分、以使其更短。

    链接器应处理主机系统支持的路径名。  我在 SDOWP 系统中提交了条目 CodeGen-5905、以对此进行调查。  欢迎您在我的签名中使用下面的 SDOWP 链接进行访问。

    谢谢、此致、

    乔治