主题中讨论的其他器件:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK、 TIDM-1000、 TIDM-1007、 TIDA-01604
如何在主代码和 CLA 之间重复使用代码?
是否有一种智能的方法来组合文件、以便我可以在两个平台上使用它?
谢谢、
EV
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何在主代码和 CLA 之间重复使用代码?
是否有一种智能的方法来组合文件、以便我可以在两个平台上使用它?
谢谢、
EV
[引用用户="Sal Pezzino]Hi、
我不确定您到底要问什么。
C28x 和 CLA 需要不同的编译器、因为它们具有不同的 ISA。 如果您希望使用可以为每个代码编译的代码、我认为您必须将其放入头文件中、并共享将该头文件包含在.c (C28x)文件和.CLA (CLA)文件中。
否则、为 C28编译.c 文件、为 CLA 编译.cla 文件。
希望这对您有所帮助、
SAL
[/报价]
我有一个库、其中包含我也喜欢在 CLA 中使用的功能。 因此、我必须维护一个源树。 CLA 无法做到这一点。
我无法在 CLA 中使用.c 文件、但当我将代码复制或包括到.CLA 文件时、我收到了以下错误消息:
错误#10056:重新定义符号"_IIR_CalcFO系数":首先在"./CLA/IIR_Filters.obj 中定义
因此、我必须将代码复制到 CLA 文件并重命名所有调用以使其正常工作。
因此、CLA 和主编译器是分开的、但命名方式不能相同。
我尝试解决此问题:
-- IIR_Filters.CLA 文件----
#include "CLAmath.h"
#include "Motorctrl/IIR_Filters.h"
#define cos CLAcos
#define sin CLAsin
#define exp CLAexp
#include "Motorctrl/IIR_Filters.c"
但它不起作用。