主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、 TMS320F28069F、 TMDSCNCD28069ISO
您好、C2000论坛、
我购买了 DRV8301-69M 评估套件、以评估您的 InstaSpin BLDC 控制方法。
我在 lab05b 方面取得了进展。 然后、当我尝试从评估 InstaSpin FOC 切换到 InstaSpin Motion 时、为了运行 lab05c、我遇到了以下错误弹出窗口:
启动调试会话
加载程序错误。
文件:
C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_oc\boards\drv8301k
IT_revD\F28x\f2806xF\projects\CCS\proj_lab02c\Release\proj_lab02c.out:数据
发生验证错误、文件加载失败。
我在论坛上寻找了一个解决方案、并找到了一个有用的解决方案(我认为)。
受访者要求原始海报查看记忆位置0x3f7ff8 - 0x3f7fff。
就像帖子中的人一样、我在这些位置都有零、这意味着器件已"锁定"、我无法对其进行编程。
受访者建议查看另一个帖子、以找到可能的解决方案、但这对我不起作用。
但是、在该帖子中、David Alter 使其听起来好像是随机错误、用户没有任何错误。
您好 Kirankumar、
如果您不知道密码地址包含的值、并且您还没有安全存储器中的擦除算法、则无法返回到器件。
密码位置是闪存扇区 A 的一部分。 当您擦除闪存扇区 A 时、密码被清除为0、然后再设置回1。 如果在此期间发生了什么情况
处理(例如断电或调试器连接/设置中的某个时间出现间断)密码可能会损坏。 有时会发生这种情况、用户通常也会这样做
不知道发生了什么或何时发生。
抱歉。
David
P.S. 在最新的 C2000器件(例如、F2805x、F2837x)上、密码位置位于 OTP 存储器中、而不是闪存中。 这将避免密码的可能性
处理闪存时会损坏。
--------------------
David M. Alter
高级技术人员
德州仪器公司
我是否应该获得另一个 F28069 ISO 控制卡(器件型号 TMDSCNCD28069MISO)? 而且、由于这是"有时发生"的事情、我能否免费获得它?
谢谢、还有
此致、
Dave Reagan