This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:勘误咨询 USB:主机模式-无法通过集线器与低速设备通信--严重级别

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/769728/tms320f28062-errata-advisory-usb-host-mode-cannot-communicate-with-low-speed-device-through-a-hub-------severity

器件型号:TMS320F28062
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!
我的客户正在寻找具有 USB1.1/2.0主机的 UC。

我正在研究启用 USB 的 TMS320F28062UPNT 版本

您能否告知标题为勘误项的严重程度?

这是否意味着该器件不适用于通用 USB 主机?

(来自 SPRZ342M)

Advisory USB:主机模式—无法通过集线器与低速设备通信

受影响的版本0、A、B

详细信息:当 USB 控制器作为主机运行时、低速数据包被发送到
设备通过集线器时、后续的帧起始损坏。 经过一段时间后、
这种损坏会导致 USB 控制器与集线器失去同步
导致数据损坏。

解决方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它可以作为主机进行通信。 我们在 C2000Ware 中提供了多个 USB 主机模式示例、供您查看并在器件上运行。

    此勘误表仅影响通过集线器进行通信。 因此、只要您的器件直接连接到 USB 主机、它就能正常工作。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sal、
    谢谢你。