This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:ADC 输入泄漏电流

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/769297/f28m36p63c2-adc-input-leakage-current

器件型号:F28M36P63C2

以下问题与器件数据表有关:SPRS825E–2012年10月–2017年12月修订版

在表5-36 ADC 电气特性中  、在模拟输入部分下指定了一个参数"输入泄漏电流"。

它通常指定为+/-2uA。 我的问题是:

  • 它是否真的很高、为什么在这种情况下呢?
  • 在-40°C 至+125°C 的温度范围内、建议使用的最大值是多少? 这是了解何时选择了外部无源网络的尺寸、以便不会选择过高的阻抗

此致

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="John Simonson97"]这种情况是否通常如此之高?为什么如此?

    不、根据我的经验、它没有任何地方接近那么高。  

    [引用用户="John Simonsson97">在-40°C 至+125°C 的温度范围内、建议考虑的最大数值是多少? 最好知道何时选择了外部无源网络的尺寸、以便不会选择过高的阻抗[/引述]

    遗憾的是、由于该器件的制造 QC 设置方式、我们在各种工作条件下唯一可以正式保证的最大值是数据表中的+/- 2uA 值。  F28004x 等较新器件具有更真实的最大值。  考虑到 F28004x 针对模拟引脚的最大泄漏电流为0.1uA、我认为假设泄漏电流可能为0.5uA、设计无源器件是合理的。

    在设计无源网络时、还应记住 ADC 输入模型:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

    我可以使用+/-2uA 作为最大泄漏电流。 尽管数据表中显示这是典型的泄漏电流、这也是我要求最大值的原因。

    我知道参考手册图10-12中的模型。

    此致
    John