请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28377S
工具/软件:Code Composer Studio
我使用的是 C2000 LaunchpadXL TMS320F28377s 评估板。 我已连接 SPI 闪存器件
它。 我正在通过 GPIO16...GPIO19 (SPI 引导选项1)访问 SPI 闪存。 我已成功对闪存进行编程
并尝试使用 EMU_BOOTCTRL 使 TMS320F28377从 SPI 闪存引导。 仿真器(XDS100v2) i 中的值
将地址0xD00设置为0x845A (EMUBMode=0x84且 EMUKey=0x5A)、我执行了 CPU 复位、然后按绿色的"Resume (F8)"按钮。
我的闪存程序似乎无法运行。 我反复得到一个"暂停- SW 断点"。 有人能告诉你
我做错了什么? 谢谢。