This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:McBSP 处于从模式、具有芯片选择信号的永久激活

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/769901/tms320f28377d-mcbsp-in-slave-mode-with-permanent-activation-of-chip-select-signal

器件型号:TMS320F28377D

您好!

我们将在 SPI 从模式下使用其中一个 McBSP 外设。

您能否确认芯片选择是否一直有效?

由于访问是基于提供的时钟、我很确定它不是问题、但我更愿意得到您的确认。

此致、
克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clement、
    不、它将不起作用。 必须在每次传输之间切换 FSX。

    从" McBSP 作为 SPI 从器件"部分的 F2837xD TRM 中:"McBSP 要求 FSX 输入上的从器件使能信号有源边沿用于每次传输。 这意味着主器件必须在每次传输开始时将从器件使能信号置为有效、并在每次数据包传输完成后将该信号置为无效;从器件使能信号在每次传输之间不能保持有效。 与标准 SPI 不同、此引脚不能始终连接至低电平。"

    此致、
    标记