请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:SFRA工具/软件:Code Composer Studio
你好。 继续讨论有关 SFRA 的主题。 我们在 SFRA 项目中实施了 DCL_PI、并获得了某种程度上不体面的图片。 但为什么它在开环上具有-10dB?
Sin_Abs=_iQ24 (0.5);
DutyA = SFRA_IQ_Inject (sine_Abs);
Ref_First=((float)(DutyA))/16777216;
OUT_NEXT =((float)(DutyA_2))/16777216;
out_first=DCL_runpi_C2 (pi_f_struct、ref_first、out_next);
DutyA_1=_iQ24 (out_first);
SFRA_IQ_Collect (&DutyA_1、&DutyA_2);
DutyA_2=DutyA_1;