This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:McBSP?

Guru**** 2508185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/768944/launchxl-f28379d-mcbsp

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:ADS1602

我想测试 McBSP 与此板的通信、但我无法找到正确的引脚分配。  此电路板上是否映射了用于 clkr/fsr/FSX/DR 等的引脚?

具体而言、我要连接一个 ADS1602。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    您可以在用户指南中找到引脚分配。
    请检查 pin_map.h 文件中特定引脚的引脚分配。

    谢谢、此致
    Harshmeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在用于 McBSP 的 LaunchXL 用户指南中看不到任何引脚信息。 但是、在用户指南中的 GPIO 编号和数据表中的映射之间、我能够获得所需的信息。