请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 您好!
为了控制具有内置编码器的 BLDC 电机、我们使用 了 DRV8301-HC-KIT 并使用实验12b 进行测试。 我们无法达到所需的最大速度。 电机额定转速为900rpm、但在实验练习12b 中、电机速度不超过490rpm。 我们使用实验2a 和 b 确保了所有参数都是正确的。此外、我们还使用实验12a 验证了所需的参数、例如惯性和摩擦。 此外、增大输入电压无助于提高电机速度。 话虽如此、我提供了 CCS 结果、其中包括有助于分析电机运行情况的所有重要变量。 请参阅随附的文字文件。 我们高度赞赏你的紧急反应。 如果我们需要进行过调制或磁场减弱,您能否提供与编码器配合使用的源代码? e2e.ti.com/.../E2e.docx