请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSHVMTRINSPIN 工具/软件:TI-RTOS
当我在 lab2b 中识别 PMSM 时、我很难估算额定磁通。 guider 给出 了 RatedFlux _CurrentSlope = USER_MOTOR_RES_EST _CURRENT/3=0.33A/s 的示例 电流降低时的斜率是固定值、如果我希望在启用该闭环时使机械负载保持在相同的频率旋转、
我发现电机可以在 rampup 级中旋转、但当它估算 rated_磁 通级时、电机停止旋转。 我认为电流可能太低、无法启动电机。 因此、我想知道 如何增加额定磁通级中的电流。结果如下图所示、有时它显示 CTRL_State_Error 和 EST_State_Error、但我不知道 它的误差是什么。
我已经尝试改进 USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT、USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT 和 USER_MOTOR_MAX_CURRENT、但它仍然保持相同的电流值。
顺便说一下、我还想知道 LS 是否为1.5h、Lab4和 LAB5是如何工作的?