This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:TMS320F28375S

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/795992/tms320f28375s-tms320f28375s

器件型号:TMS320F28375S

尊敬的团队:  

我们使用的是 tms320f28375s 控制器。  我们观察到控制器复位。

如果复位是 由复位引脚上的噪声引起的、 那么复位控制器所需的最小脉冲持续时间应该是多少。  

在数据表中、它们为 POR 提供了100us、 为热复位提供了3.2us、 怀疑这些是控制器保持低电平的复位引脚持续时间吗?

3.如果从电容器到控制器复位引脚的走线长度 大于(~50mm)、 如何避免由于噪声耦合而复位 、即电容值(数据表中给出的值小于或等于100nF)。 在我们的应用中、我们有非常高的共模噪声环境

控制器接地和其他热接地(IGBT 栅极驱动器)之间的 dV/dt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    1. 如果 XRSn 变为低电平、我们要求它保持低电平至少3.2us。 如果少于此时间、器件可能处于未知状态。
    2. 3.2us 数字如上所述。 100us 数字是器件在电源稳定后将 XRSn 驱动为低电平的时间。
      1. 如果存在看门狗复位、该器件还可以将引脚拉至低电平。
    3. 使电容器更靠近器件。 也许您可以在噪声源附近添加一些去耦电容器(或铁氧体)、以减少对整个系统的影响。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody、
    感谢您的回复。
    复位引脚使器件进入未知状态所需的最短时间是多少?
    2.如果复位引脚上有几毫微秒的短脉冲(可能是噪声)、那么器件是否会进入未知状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:
    我们使用了 tms320f28375spzpt 100引脚控制器。 控制器正在复位。 我们观察到复位引脚上的电压为100us。 从数据表中可以清楚地看出、复位是由于 POR 所致、但我们不知道是由1.2V 电源触发复位还是由3.3V 电源触发复位。 请确认哪个电源(内核或外设)触发复位引脚为低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAI、
    任何短脉冲都可能被时钟锁存、并将器件置于未知状态。 实际上、输入缓冲器将消耗非常窄的脉冲、但我们不进行规格说明。 这种情况。

    我必须跟进 POR 问题。

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    感谢您的回复

    请回复 POR 问题

    此致、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAI、
    当 XRSn 线路被拉至低电平时、请发送 VDD、VDDIO 和 XRSn 的捕捉。

    我将很快为您解答 POR。

    谢谢、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAI、
    我将需要看到上述信号的捕获、以确定触发器的确切原因。


    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAI、
    另请包含器件顶部的图片。

    谢谢、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody、
    当我尝试捕获信号时、复位脉冲宽度不同、即我观察到50uec、90uec、100秒 但是、根据数据表、我们期望3us 或100us。 不同脉冲宽度的原因是什么? 您还要求我们发送器件顶部的图片、是否需要了解器件版本、以便我可以记下器件顶部打印的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    您能否提供不同复位脉冲宽度的示波器捕获? 请务必查看 VDD、VDDIO 和 XRSn 线路。

    是的、我需要知道封装顶部打印的所有字母和数字。 文本正常、但请确保字母和数字已准确复制。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody、
    以下是控制器上的文本
    TMS320F28375SPZPT
    YFC-66C25KW
    G4
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 谢谢 Naveen。

    在复位条件下、您是否有机会捕获 VDD、VDDIO 和 XRSn 波形?

    谢谢、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否仍面临问题? 您是否有机会捕获我之前提到的波形?


    请告诉我该主题是否可以关闭。

    此致、
    Cody