请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28375S 尊敬的团队:
我们使用的是 tms320f28375s 控制器。 我们观察到控制器复位。
如果复位是 由复位引脚上的噪声引起的、 那么复位控制器所需的最小脉冲持续时间应该是多少。
在数据表中、它们为 POR 提供了100us、 为热复位提供了3.2us、 怀疑这些是控制器保持低电平的复位引脚持续时间吗?
3.如果从电容器到控制器复位引脚的走线长度 大于(~50mm)、 如何避免由于噪声耦合而复位 、即电容值(数据表中给出的值小于或等于100nF)。 在我们的应用中、我们有非常高的共模噪声环境
控制器接地和其他热接地(IGBT 栅极驱动器)之间的 dV/dt