This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28075:CCS/TMS320F28075

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/768890/ccs-tms320f28075-ccs-tms320f28075

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:
作为 TI28075芯片的首次用户、我们尝试通过 SCI 和 CAN 而不是 JTAG 来开发引导加载程序和应用软件加载方法。
请指导我如何使用 SCI 端口和 CAN 通道从引导加载程序加载软件、尤其是通过 CAN 方法加载软件、我是否需要知道工厂内置地址才能跳转到 CAN 通道?
非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅此应用报告 :www.ti.com/.../sprabv4b.pdf

    请仔细阅读上述内容。 我们提供了 SCI 闪存内核和串行闪存编程器、可帮助您快速入门。

    SAL