This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:用于 TMS320F28072的 InstaSpin

Guru**** 2526340 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/768675/tms320f28027-instaspin-for-tms320f28072

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

你(们)好

我们希望通过 BOOSTXL-DRV8305和 TMS320F28027F 来运行 InstaSpin 电机控制。

我在本地 PC 中启动了 MotorWare、但根本无法点击 GUI。

MotorWare 目录作为  motorware_1_01_00_18的名称安装在本地 PC (Windows10 64b)上。

我在执行 MotorWare 时附加了 MotorWare GUI 的图像。

您有解决方案吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们看到 Motorware GUI 偶尔会出现这种情况、我们主要要求您1)删除 C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\eclipse\workspace 中的.metadata 文件夹、2)如果(1)不起作用、请尝试重新安装。 您还可以通过 Windows 资源管理器访问所有文件和示例;例如、开始使用示例实验的 InstaSPIN 实验指南位于以下位置:C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs

    肖恩