This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:具有 TMS320f28069的 FTDI 微型模块

Guru**** 2556740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/796869/ccs-tms320f28069-ftdi-mini-module-with-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试制作我的定制 PCB。

我使用的是 FTDI 迷你模块- https://www.digikey.com/product-detail/en/ftdi/FT2232H%2520MINI%2520MODULE/768-1030-ND/2027252&?gclid=EAIaIQobChMI-pPJ9fv84AIVDVYNCh1Wxgh0EAkYCiABEgKtu_D_BwE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、那么您的问题是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     哦、很抱歉、它没有发布、我没有注意到。

    我正在尝试定制 DRV8301-F28069套件。 我已连接 F28069和 USB 迷你模块,如控制卡的原理图所示。

    我已将 USB 迷你模块的 TDS、TDO、TDI、TRSTn 和 TMS (AD0-AD4)引脚与 F28069的 TDS、TDO、TDI、TRSTn 和 TMS 连接。  

    我还将 SCI_TX 和 SCI_RX 引脚与 GPIO_28和 GPIO_29相连、如 F28069控制卡的原理图所示。

    我用3.3V 为 F28069加电、我尝试将 USB 模块连接到我的 PC 和 CodeComposerStudio、但这样做会导致 codecomposerStudio 出错、如所示  

    连接到目标时出错:
    (错误-151 @ 0x0)
    连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
    返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
    更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、
    XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
    使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
    文件夹来验证是否可以找到 XDS100。
    (仿真包7.0.100.0)。

    注意:我已经在 MPROG 的帮助下对 USB 迷你模块的 EEPROM 进行了编程,以获取 XDS100v1驱动程序,并将 USB 插入 PC 显示 XDS100 USB 端口,因此我认为它可以正常工作。

    如果我缺少一些连接或步骤、您能帮我吗? 为什么 CCS 无法连接 USB 和 F2806?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ayushi、
    如果打开 CCS 的目标配置窗口、然后双击为此目标创建的 ccxml、它将弹出一个对话框进行设置。 如果您单击"test"按钮、您能否报告扫描测试的输出显示内容?

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [开始:德州仪器 XDS100v2 USB Emulator_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\AYUSHI~1\AppData\Local\TEXASI~1\
    CCS\ccsv7\0\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
    库构建日期为"2017年11月6日"。
    库构建时间为'10:36:36'。
    库软件包版本为'7.0.100.0'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 FTDI FT2232功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

    没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

    ---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

    没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

    ---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    JTAG IR 指令路径长度测试失败。
    JTAG IR 指令扫描路径卡在一个位置。

    JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
    JTAG DR 旁路扫描路径卡在一个位置。

    ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    已提供前8个错误的详细信息。
    该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    一些值已损坏- 83.3%。

    JTAG IR 完整性扫描测试失败。

    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    已提供前8个错误的详细信息。
    该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    一些值已损坏- 83.3%。

    JTAG DR 完整性扫描测试失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否需要从外部插入单独的 XDS100调试仿真器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ayushi、
    感谢您报告我在您执行的测试、这是一组更简单的调试器操作。 我注意到、在输出中、CCXML 正在尝试连接到 XDS100v2;但我相信在您的原始文章中、您提到 FTDI 器件已编程为 XDS100v1。

    您应该能够将 CCXML 目标更改为 XDS100v1、然后重新执行"Test"按钮。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayushi、

    想要查看上述内容是否已解决您的问题、或者仍需要更多调试?

    最棒的

    Matthew