This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:有关 instaspin focus 的应用问题

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/796645/ccs-launchxl-f28069m-applicaton-question-about-the-instaspin-foc

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:AMC1301

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

我想设计一个电机控制器来驱动我的电机。

我使用六步换向控制器驱动电机,并在满载时测量一些参数。  

如下所示。

A.直流总线电压:48V

b.直流总线电流速率:120A  ,因此速率功率= 48 * 120 = 5760W;

c.峰值直流总线电流:150A  、因此峰值功率= 48 * 150 = 7200W;

现在、我想使用 Instaspin 设计我的电机控制器- focto 满足 我的电源需求。

但 我担心这一点、因为电流太大。

问题1.

我只知道我的峰值直流总线电流为150A (48V)、但我不知道电机相电流 IRMS 和 IPEAK、那么如何选择我的 Rshunt 和运算放大器增益?

问题2.

如果我根据 instaspin 参考设计设计电流感测电路:rshunt = 0.5mΩ Op  gain = 10;ADC 电流样本刻度:1.65/(0.0005*10)=±330A;

该电流感应电路 合理、对吧?  请向我提供一些有关使用 instaspin 选择电流感应电路的应用手册。 谢谢。

问题3.

我的直流总线电流非常大,我不知道 instaspin 是否合适。  我发现 instaspin 电流感应只是 Rshunt 低侧  方法。

问题4.  

是否有任何使用 isntaspin 且直流总线电流高达150A 的参考设计?

谢谢。

此致

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种应用中使用电流分流器并不是一个好主意、但您可以尝试一下。 有关您提出的所有问题、请参阅 instaSPIN 用户指南(SPRUHJ1G)的第5.2节。
    InstaSPIN-FOC 是一种电机控制算法、不依赖于电机电流的换算值、因此您可以在本例中使用它、也可以使用内联分流器或霍尔传感器进行电流感应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming。 感谢您的回复。

    我仍然不知道如何根据峰值直流总线电流150A 计算或估算电机风电 IRMS 电流。
    因为我应该使用电机 IRMS 电流来设计我的全电流感应刻度。
    IRMS 在数学上与 IBUS 无关?
    或者 IRMS 和 IBUS 之间是否有任何设计经验价值?
    IRMS =2*IBUS 或 IRMS =3* IBUS ???


    我想知道直列式电流感应是否优于分流电阻器电流感应方法、尤其是电流感应精度?
    在我看来,直列式电流感应的峰值电流可能大于低侧分流电阻电流感应方法的峰值电流。 因此在线模式下的满量程电流大于分流电阻器。
    在如此大的电流中、很难在内联模式下选择合适的 Rshunt(值和功率 W)。

    如果我将直列式电流感应与 AMC1301配合使用、是否需要更改 instaspin 电流感应程序。
    因为 instaspin 使用分流电阻器电流感应方法。

    谢谢。
    祝你一切顺利。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您应该知道 RMS 是二次平均值,因此公式是 IRMS=sqrt ((I1*I1+I2*I2+...+in*in)/N),N 是周期中始终根据运行频率变化的采样点数。 您可能会在电力电子书或一些论文中找到相关信息、甚至可以在网站上搜索此类内容。
    2.在大多数情况下、答案是肯定的、您不会更改任何 instaSPIN 控制代码、只是为了确保根据硬件板正确设置电流标度值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我注意到我的答复不能帮助你达成解决办法。 请提供不是这种情况的原因、以及任何可能帮助我们解决此问题的其他信息。 我们希望先结束这一主题,因为我们一周没有听到您的声音。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。