This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28035ISO:未连接 Piccolo TMS320F28035目标

Guru**** 2534300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, C2000WARE, TMDSCNCD28035ISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/792763/ccs-tmdscncd28035iso-piccolo-tms320f28035-target-not-connected

器件型号:TMDSCNCD28035ISO
主题中讨论的其他器件:TMS320F28035C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、T 社区、
我收到了 Piccolo TMS320F28035隔离卡、其链接 为 http://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28035ISO
我还有一个扩展坞(我认为我不需要它来对隔离卡进行编程)。 第一次使用时、我尝试刷写 TI

检查代码,但收到此错误:
"C28xx:连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.1.0.00007)”。

我找到了另一个线程、但对我的案例来说、这是徒劳的。  
我尝试解决此问题:
1-已设置配置文件。
2-电源指示灯亮起(尝试使用卡开关时)  
3-已尝试 XDS100探针的3个版本。
4-试用的裸机  TMS320F28035和实验板 套件- piccolo F28035
5-尝试使用坞站 USB 和隔离卡 USB。
6 -我拥有的所有驱动程序都不是我第一次使用 TI 产品。 IDE 也是最新版本( 版本:9.0.0.00004 )。

所有尝试给出的错误与我之前所说的相同、这就是连接测试的结果:

[开始:德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\Hosam\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
ccs901\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
库构建日期为"ar 25 2019"。
库构建时间为'17:36:26'。
库软件包版本为'8.1.0.00007'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 FTDI FT2232功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

此路径长度测试使用64个32位字的块。

JTAG IR 指令路径长度测试失败。
JTAG IR 指令扫描路径卡在一个位置。

JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
JTAG DR 旁路扫描路径卡在一个位置。

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
已提供前8个错误的详细信息。
该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
一些值已损坏- 83.3%。

JTAG IR 完整性扫描测试失败。

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
已提供前8个错误的详细信息。
该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
一些值已损坏- 83.3%。

JTAG DR 完整性扫描测试失败。

[结束:德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针_0]

 

此致
霍萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否通读 了 www.ti.com/.../spracf0.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haresh、
    我知道会发生什么、因为我使用了许多 TI LaunchPad、例如 F28379D Delfino、MSP430、tivac 等。 我的 Piccolo 问题、正如我在详细说明中所说的。

    此致
    霍萨姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haresh、
    你有新的建议吗?

    此致
    霍萨姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍萨姆
    对于我们的所有控制卡、我们通常都包含一个信息表、其中包含一些入门类型的信息。 根据 C2000Ware 的版本、您可以在此处找到 F28035ISO 的信息表:C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28035ISO\F28035_ISOcontrolCARD_InfoSheet.pdf

    在我们通读本文档时、有两个主要问题可能会导致您看到的内容:

    1)为控制卡提供5V 电源:由于这是一种隔离式 JTAG 实施、F28035 MCU 不会从控制卡上的 USB 连接器获取电源、而是必须从集线站提供5V 电源。 您可以验证哪个域由 LED 供电、LD1表示 F28035 MCU 已通电、LD4表示 XDS100已通电

    2) SW3 - TRSTn 控制:由于 TRSTn 引脚也是双重用途的引导引脚、因此当用户想要在没有仿真连接的情况下引导时(例如、对闪存进行编程时)、可以选择将该引脚与 XDS100断开。 为了连接到 XDS100仿真器、我们需要确保此开关处于"ON"位置。

    请告诉我您是否已完成上述两个步骤、并且仍然看到问题。 如果我们需要进一步调试、上面提到的应用手册 Hareesh 将非常有用。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Matthew
    非常感谢您的观看。 是的、我之前和现在都测试过您的上述步骤、但问题仍然存在。

    谢谢
    霍萨姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Matthew
    是否有新的建议?

    谢谢
    霍萨姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 员工:
    这是硬件问题吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍萨姆
    您能在 Hareesh 在该主题帖开头附近提到的应用手册中获得多远的距离。 如果您能告诉我您能够达到的步骤、我们就可以从那里开始。 从上面看、您好像已经确认 controlCARD 已正确通电。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍萨姆
    我想回顾一下我上一篇文章、即使用 JTAG 调试指南来诊断问题。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Matthew
    感谢您的关注。 我花了太多的时间来检查这个电路板、但没有成功。 U 可以关闭此线程。  

    此致
    霍萨姆