请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 工具/软件:Code Composer Studio
我有一块包含 TMS320F28377S DSP 的板、它运行三个 PWM。 我有一个第二个板需要将其自身与第一个板同步、以便同时切换三个额外的 PWM。 技术手册中的图13-7让我认为我必须通过 EXSYNCOUT 馈送来自 EPWM1、EPWM4、EPWM7或 EPWM10的 PWM 信号、然后在第二块板上将其连接到 EXTSYNCIN。
我的第一个问题是、我使用的是 PZP 封装、数据表上显示 EXTSYNCOUT 仅在 GPIO6上可用、而该芯片似乎没有、这是正确的吗? 这是否意味着不可能做到这一点?
其次、ECAP1SYNCOUT 去哪里、我在数据表中找不到太多对它的引用? 如果我不能使用 EXTSYNCOUT、我能用 ECAP1生成时钟脉冲来同步它吗? EXTSYNCIN1是否可通过纵横制映射到任何 GPIO?