This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, SFRA, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/791782/ccs-launchxl-f28379d-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: SFRADRV8305

工具/软件:Code Composer Studio

你好  

我正在尝试在 LAUNCHXL-F28379D 上运行 MonoMtrServo_377s 示例。

我执行了类似的步骤。 但是、config.c 文件中仍会出现以下行中的错误:  

ePWM->DBRED = db;
ePWM->DBFED = db;

是否有解决此问题的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是 wierd。 BTW、单电机项目的引脚分配与 LAUNCHXL-F28379D 的引脚分配不同。 让我看看我们中的人是否能在这里放点光。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我猜您使用的 ePWM 头文件的版本比最初编写的项目更新。 您能看到向末尾添加.all 是否有帮助? 如 ePWM->DBRED.ALL?

    如果这不起作用、您能向我提供您看到的具体错误的文本吗?

    谢谢、
    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用 FCL_SFRA 项目中的文件替换了 config.c 和 config.h 文件。

    现在、我遇到了另一个问题、如所附图像中所示。

    有什么解决方法的想法吗?

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您从另一个项目复制文件时、请注意 特定于该项目的一些自定义代码行。 这是其中一个问题、也是从另一个项目移植文件的一部分。 我建议您花一些时间来了解其目的、方法是参考该原理图和用户指南、然后查看您当前的项目以了解如何移植。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    感谢您的快速响应。  

    我切换到了 FCL_SFRA_XL_DualServo 示例。  

    我在不将任何 Booster 板连接到 CPU 的情况下尝试构建1级。 选择 GaN 升压器套件时、系统运行良好。 但是、如果我选择 DRV8305EVM、则会触发故障错误、并且 isrTicker 不会增加。

    不确定为什么会发生这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我们您是否能够解决 这里的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不采取行动、我现在关闭了这个话题、如果您有任何疑问、请在30天内回复重新打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题未得到解决。
    我忙于其他工作。
    我将在将来尝试解决该问题。
    感谢您提出解决问题的建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到 DRV8305 Booster Pack 的任何此类问题测试。 希望您找到缺失的链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不能让这个线程一直打开。 请遵循建议、如果问题未得到解决、请在30天内回复或创建新主题帖。 现在正在关闭此主题。