This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:在三相逆变器设计上实现 PI 控制环路

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/791032/tms320f28335-implementing-pi-control-loop-on-three-phase-inverter-design

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITETMDSRSLVR

您好,

这是 Prithvi,我对 TMS320F28335比较陌生, 我已经为逆变器设计了一个三相 PWM 代码,作为下一步,我想通过  在代码中实施 PI 控制环路来控制 PWM 脉冲,从而实现逆变器的闭环。 我已经在这个论坛中完成了一些主题,但我不理解这些主题。

是否有人可以帮助/指导我如何执行 PI 控制环路?

此致,

Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您已安装 controlSUITE、您将在此处看到许多示例项目。 这些示例指导用户完成在每个构建级别集成小型模块/硬件功能的各种增量构建。  

    我建议您在查看以下项目和一些参考文档

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVPM_Sensorless_2833x

    和  

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\v4.3

    希望对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您的回复。 我正在浏览您提到的项目,但我发现它有点令人困惑,因为该项目对我的知识来说太大了。

    在此之前,有任何用于 PI 控制的简单程序。

    很抱歉,如果这个问题是愚蠢的,我只是一个初学者。

    谢谢你。

    此致、

    Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我之前发送的第二个链接中、您可以找到用于 PI 控制的 C 宏。 相关的实施信息位于 docs 文件夹中的 PDF 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 我将浏览 PDF,如果有任何疑问,我会回来。

    此致、

    Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../New-Microsoft-Office-Word-Document-_2800_4_2900_.docxHi、

    我尝试导入 HVPM 无传感器程序并运行,但在构建过程中,我在没有进行任何更改的情况下会遇到很多错误。

    我正在附上错误的屏幕截图,请帮助我。

    谢谢你

    此致、

    Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这是怪异的。

    我建议您尝试这样做。  在项目浏览器中右键点击项目、导航至'Build Configurations'、然后导航至'Set Active'、然后导航至'F2833x_RAM'。 这将使您能够构建。 可能有几个警告、您可以忽略或注释出 发出警告的代码行。

    无论如何、如果您不熟悉 PI 控制器、对于初学者来说、整个项目可能会更加复杂。 这些示例项目对于对 电力电子产品、电机控制和嵌入式编程有一定程度了解的人员非常有用。 我建议您花些时间更好地了解这些主题。 我们可能无法提供比网上提供的指针更多的指针。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试过该选项,但以正则为优先。 我还能做些什么? 是否还有其他选项可使其正常工作?

    谢谢你

    此致、

    Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我尝试了不同的工作区,并且构建了相同的 HVPM 程序,没有生成错误,但是当我构建程序时,我收到“加载程序错误:发生数据验证错误,文件加载失败”。 很好的导游

    谢谢你

    此致、

    Prithvi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、出现打滑、目标配置可能存在错误、有人会以解决方案返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其中的目标配置文件出错。 使用下面的一个
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSSLVR_v1.0\Resolver_F28335\XDS100-F28335.ccxml
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、删除这个项目中现有的.ccxml 文件、然后添加上面显示的文件并尝试。 它应该正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于长时间没有响应、我们假设问题已解决并关闭此主题。 否则、请在30天内回复以重新打开此主题或发布新主题帖。 谢谢。