Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE、 TMDSRSLVR
您好,
这是 Prithvi,我对 TMS320F28335比较陌生, 我已经为逆变器设计了一个三相 PWM 代码,作为下一步,我想通过 在代码中实施 PI 控制环路来控制 PWM 脉冲,从而实现逆变器的闭环。 我已经在这个论坛中完成了一些主题,但我不理解这些主题。
是否有人可以帮助/指导我如何执行 PI 控制环路?
此致,
Prithvi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
这是 Prithvi,我对 TMS320F28335比较陌生, 我已经为逆变器设计了一个三相 PWM 代码,作为下一步,我想通过 在代码中实施 PI 控制环路来控制 PWM 脉冲,从而实现逆变器的闭环。 我已经在这个论坛中完成了一些主题,但我不理解这些主题。
是否有人可以帮助/指导我如何执行 PI 控制环路?
此致,
Prithvi
如果您已安装 controlSUITE、您将在此处看到许多示例项目。 这些示例指导用户完成在每个构建级别集成小型模块/硬件功能的各种增量构建。
我建议您在查看以下项目和一些参考文档
C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVPM_Sensorless_2833x
和
C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\v4.3
希望对您有所帮助。
e2e.ti.com/.../New-Microsoft-Office-Word-Document-_2800_4_2900_.docxHi、
我尝试导入 HVPM 无传感器程序并运行,但在构建过程中,我在没有进行任何更改的情况下会遇到很多错误。
我正在附上错误的屏幕截图,请帮助我。
谢谢你
此致、
Prithvi
嗯、这是怪异的。
我建议您尝试这样做。 在项目浏览器中右键点击项目、导航至'Build Configurations'、然后导航至'Set Active'、然后导航至'F2833x_RAM'。 这将使您能够构建。 可能有几个警告、您可以忽略或注释出 发出警告的代码行。
无论如何、如果您不熟悉 PI 控制器、对于初学者来说、整个项目可能会更加复杂。 这些示例项目对于对 电力电子产品、电机控制和嵌入式编程有一定程度了解的人员非常有用。 我建议您花些时间更好地了解这些主题。 我们可能无法提供比网上提供的指针更多的指针。