This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:C2000™︎微控制器论坛

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/789394/tms320f28335-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:OPA4170

您好!

我已经在 ADC 的输入侧布置了并联的100pF 或22pF 电容器。 它为 ADC 生成振荡输入。

请您向我们提供您对 ADC 不需要的振荡输入的宝贵建议。 因此、我们可以推进我们的设计  

请参考下面的图片

此致、

Chirag Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chirag、
    为了帮助我更好地理解这个问题、我想澄清一下上述几点:

    Q1)假设在 ADC 采样时获取示波器图、您是否还可以显示 ADC 未采样(C28x 暂停)时的图、以便我了解原生电压应为多少?

    Q2)您能否共享与原始帖子中显示的示波器图相对应的 ADC 结果?

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我们在 ADC 中测量了电路运算放大器 OPA4170输出电压、
    条件1: 我已经在 ADC 的输入侧布置了并联的100pF 或22pF 电容器。 根据下表、使用从 ADC 测得的 ADC 样本生成具有不同输入范围的振荡输入。  

    运算放大器输出电压 在 ADC 采样中测得
    0.50 540-820
    1.00 1160 - 1490
    1.50. 1985-2288
    2.00 2512-2820
    2.50 3312-3680
    3.00 4000-4096

    该图是在 CRO 中测得的1.00伏。  

    条件2:如果我移除了并联电容器、那么在测量 ADC 输入后、下表中提到了几乎稳定的 ADC 样本。

    输入(伏特) ADC 采样
    0.5. 680-699
    1 1440-1449
    1.5 2070-2078
    2. 2765-2778
    2.5. 3482-3496
    3. 4065-4095

    该图是在 CRO 中测得的1.00伏。  

     

    条件3:在具有并联电容器的 ADC 上没有任何输入、但行为与条件1图相同。  

      

    请您向我们提供您对 ADC 不需要的振荡输入的宝贵建议。

     

    此致、

    Chirag Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    请忽略条件1图 并考虑条件1和3的图3、两者在使用并联电容器时的行为相同。

    请您向我们提供您对 ADC 不需要的振荡输入的宝贵建议。

    此致、

    Chirag Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag、

    我们可以尝试一些东西、最好是看看我们是否可以仿真电路并重现您在现实世界中看到的结果。

    我们拥有自己的基于 SPICE 的免费工具、并且大多数 TI 器件都已组装 http://www.ti.com/tool/TINA-TI   

    您可以直接添加 OPA 和电容器、然后使用 F28335数据表中的 ADC 输入模型。  如果我们可以获得与示波器探测相同的节点以表现相同的行为、那么我们可以在工具中进行优化、而不是在 PCB 上进行迭代。

    我查看了 OPA 数据表、建议在驱动更大的容性负载时添加一个较小的串联电阻(25 Ω)。  我不确定这里是否需要这种电流、但我想概括地说、因为大多数放大器都与电容负载相斗争。

    您能够移除22pF 电容器并使情况变得更好/正弦波消失、这一事实也许是电容器类型 NPO/COG/X7R/ETC 不匹配、并且有一些有效电阻(ESR)导致振荡。

    我没有在放大器输出上使用并联电容器、我通常会在电源上看到这种情况、以便在输入轨上提供一些滤波器保护。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    想了解您是否有基于我之前的帖子的其他信息? 我将标记为"已解决"、但请随意回复、这样就会重新打开帖子。

    最棒的
    Matthew