This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:具有 DRV8301的 TMS320F28069

Guru**** 2948960 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/796040/ccs-tms320f28069-tms320f28069-with-drv8301

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:DRV8301、

工具/软件:Code Composer Studio

将 TMS320F28069控制卡与 DRV8301相连,CCS 显示错误:  

连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数的 NE
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
文件夹来验证是否可以找到 XDS100。
(仿真包7.0.100.0)

为什么我需要为 DRV8301加电 、那么只有 CCS 能够检测 TMS320F28069?

DRV8301是否触发 TMS320F28069、以便 CCS 能够检测 FTDI 芯片或 XDS100仿真器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ayushi、
    控制卡是否为 ISO 版本、PCB 上是否装有 XDS100? 在这种情况下、将 USB 电缆插入 controlCARD 仅为 XDS100供电、而不为 F28069 MCU 供电。 MCU 将从 DIMM 接头获取功率、在这种情况下、将插入 DRV8301板、因此也需要为 MCU 供电才能导通。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ayushi、
    我要将其标记为已解决、但如果您有更多信息、请回复、帖子将重新打开。

    最棒的
    Matthew