This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:了解 ADC 触发器和 PWM

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/794879/tms320f280049c-understanding-adc-trigger-and-pwm

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREC2000WARE

您好!

我将 F280049用于电机控制应用。 我知道 ADC 是根据 ePWM 模块触发的。 我想更详细地理解它、我有一些疑问。

第一个要求是:要同时测量电流、我们需要同时触发所有 ADC。 这些 ADC 配置为在 ADC_SockTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA 上触发(例如、参阅 DRVkit - motorware 示例的 HAL 文档)。

 ADC_SockNumber_1表示什么? 这是否意味着 ADC 将按照指定的 SockNumber 顺序依次开始采样? 在这种情况下、我们是否会将其称为电流同步采样?

2.将 IA、IB 和 IC 连接到同一 ADC 通道或不同的 ADC 通道(通道 A 和 B)是否重要? 它会产生什么影响?  

3A. ADCINT1代表什么? HAL 文档建议使用 ADCINT1作为电位器配置的触发器。 如果我在 ADC_SockTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA 上触发它、会发生什么情况?

3b. ADC 操作如何从 SockNumber 0更改为7以及从8更改为15? 我想与3a 有关系、但我无法理解。  

我已经阅读了这些文档、但无法掌握所有这些概念。 也许有人可以帮助我更好地了解 ADC 操作和同步采样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rushi、

    您可以参阅 deviceTRM 中的 ADC 章节以及 C2000Ware 下提供的示例、以了解有关此方面的更多详细信息。

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasudha、您好!

    正如我已经说过的、我已经完成了技术参考手册、但它变得太复杂了、我无法理解。 因此,我在论坛上提出了我的问题。

    如果有人能在这里解决我的问题、我将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    我仍在寻找上述问题的答案。 如果有人能抽出一些时间回答这个问题,我将不胜感激。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    PFB 说明:

    [引用 user="Rushi Jariwala">1.  ADC_SockNumber_1表示什么? 这是否意味着 ADC 将按照指定的 SockNumber 顺序依次开始采样? 在这种情况下、我们是否会将其称为电流同步采样?

    每个 SOC 定义单通道单次转换的配置。 有16个 SOC、SOC0-SOC1、您可以为任何 SOC 配置任何 ADC 通道和触发器。 默认模式下的 SoC 以轮询方式触发、这意味着如果将不同的 SOC 映射到不同的 ADC 通道、则可以轮询方式对 ADC 通道进行采样。 否则、可以将多个 SOC 映射到单个通道、以实现过采样类型的场景。

    谢谢

    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Rushi Jariwala">2. 将 IA、IB 和 IC 连接到同一 ADC 通道或不同的 ADC 通道(通道 A 和 B)是否重要? 它会产生什么影响?  [/报价]

    要采样的不同信号需要连接到不同的通道。

    [引述 USER="Rushi Jariwala]3a.ADCINT1代表什么? HAL 文档建议使用 ADCINT1作为电位器配置的触发器。 如果我在 ADC_SockTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA 上触发它、会发生什么情况?[/quot]

    ADC 中断可配置为在 SOC 的转换结束时发生。 通常、ADC int 配置为在最后一个 SOC EOF 发生、并且在 ISR 中可以读取 ADC 结果。 有关这方面的更多详细信息、请参阅 ADC 示例。

    谢谢

    Vasudha