This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28030:调试模式中变量的值

Guru**** 2927420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/795069/compiler-tms320f28030-value-of-variable-in-the-debug-mode

器件型号:TMS320F28030

工具/软件:TI C/C++编译器

 当光标悬停在变量上方时、不会显示 HI 变量、 是否可以启用此变量?

 版本:7.2.0.00013

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    默认情况下、此功能通常处于启用状态。 如果将鼠标悬停在功能上不起作用、可能是由多个因素造成的。 有关您的代码和可重现测试案例的更多详细信息对于我们的调查非常有帮助。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki