This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28332:单粒子效应模拟

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/797253/tms320f28332-single-event-effect-analisys

器件型号:TMS320F28332

尊敬的 TI 支持:

对于航空项目、我需要对 TMS320F28332器件执行单粒子效应分析。 此分析应包括当1MeV 至100MeV 的中子颗粒与器件相互作用时的单粒子翻转和单粒子闩锁概率。

要进行这种分析、需要参考 SEA 官方报告吗?

谢谢  

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:
    C2000团队将此帖子的所有权更改为 High Rel 团队。
    尽管此产品不是高可靠性器件、但我们主要支持军用、航空电子和航天产品。

    如果您担心地面中子、我们有一个计算器、如果我们有适合该器件的数据、该计算器可以估算 SER。 以前拥有此工具的专家已不再在 TI 工作。 我需要研究一下我们是否有使用此工具所需的信息。

    此外、我希望您确认这是您要查找的信息。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    是的、我担心地面中子。 此图中显示了我预期的总中子通量、它是指红色包络曲线

    谢谢

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:
    要进行此分析、您需要通过以下网址申请并提交新的支持请求。
    www.ti.com/csc

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水