This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2802:未检测到 COM 端口:Windows 10版本1809

Guru**** 2874150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/795112/compiler-tms320f2802-com-port-not-detected-windows-10-version-1809

器件型号:TMS320F2802

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

在 Windows 10版本1809上安装了 FTDI 驱动程序{version FTDI_2_08_14},但  未检测到针对 TI Piccolo F2802x 和 TI Piccolo F2803x (控制卡)的 COM 端口,

 在 Windows 10版本1803中工作正常。

谢谢

Abhishek

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhishek、
    在 Windows 设备管理器中、您能否截取所见内容的屏幕截图? 这些端口是否显示为未知 USB 端口?

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhishek、
    希望了解您是否已解决问题、或者我可以提供更多帮助。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    很抱歉,回复延迟,问题正自行解决,

    感谢 您的回答。

    Abhishek