This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSHVMTRPFCKIT

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/794679/ccs-tmdshvmtrpfckit-tmdshvmtrpfckit

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在黄色 PCB TMDSHVMTRPFCKIT 中、为了使用示波器测量 PWM1H 和 PWM1L、我没有获得清晰的手册来测量此 PWM 信号、除此之外、我还想通过 DAC1、2、3、4引脚看到信号到示波器、我如何在该 DAC 中观察。  在我遇到风险之前、请给我建议、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用示波器探测任何信号、需要访问该信号以及与该信号关联的 GND。 如果存在多个 GND、则 探测信号与以该信号为基准的 GND。 如果被测电路板使用来自交流电源的直接整流电压、最好通过隔离变压器为示波器供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMDSHVMTRPFCKIT 通过 M6使用自己的15V 电源、通过来自双直流电源的 BS5&BS6使用直流总线电压、并且我不知道 PWM1H 接地引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 GND 连接在 PCB 上。 如需更多信息、请查看原理图。 您还可以使用万用表验证两点之间的导通性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果查询已解决、请单击 Resolved (已解决)关闭该主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于长时间保持沉默、我们认为问题已解决并关闭了话题。 如果不是、您可以使用查询回复以重新打开该线程、或者单击"已解析"以将其关闭。 谢谢。