This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/DRV8301-69M-KIT:具有 EtherCAT 的 DRV8301-F28069

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/795575/rtos-drv8301-69m-kit-drv8301-f28069-with-ethercat

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D

工具/软件:TI-RTOS

我将 Instaspin 库与 DRV8301-F28069结合使用,现在我想使用 EtherCAT 传输数据。

我做了一些研究,发现 ET1100可以使用 SPI 与控制器通信。

有人以前是否曾使用过 DRV8301-F28069和 SPI?

什么 EtherCAT 评估板与 F28069兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayushi、

    开发了大量硬件和软件、使 TMDSCNCD28379D 能够与 ET1100配合使用。 该硬件作为套件销售、网址 为:http://www.ti.com/tool/TIDM-DELFINO-ETHERCAT

    此硬件不会直接插入您拥有的 F28069 controlCARD、但您可能能够焊接一些导线并在进行原型设计的过程中使用。 看起来 SPI 接口只需要7个信号。

    没有为 F28069编写软件、我也没有评估将代码从 F28379D 移植到 F28069的难度、但这可能是可行的。 您应该检查 F28379D 实现所需的外设、并确保 F28069M 上也提供这些外设。

    查看设计文件、看看是否有合适的位置可以在电源、接地和所需的通信信号中跳转。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题将很快关闭。 请跟踪或标记该主题中的任何有用帖子。

    此致、
    Cody