主题中讨论的其他器件:C2000WARE
尊敬的先生:
目前,我使用的是 带坞站连接的 F28069控制条1.1版 USB-EMU [R3]。 我正在尝试使用 C2000示例中的 SCI 回送程序、以验证要在应用程序中使用的接收部分。
我发现 SCI 传输工作正常。 但回显字符不起作用。它不从终端接收任何字符。 必须为此建立任何硬件连接 ? 在集线站中有一个跳线显示为 J8。 它的功能是什么。
我是否真的错过了什么? 我只想使用接收 操作的 FIFO 模式。 如果任何其它采样程序也使用 FIFO 模式接收到,则 Pl 确实发送..请向我提供必要的帮助,以便我能够继续执行我的实际应用程序。
谢谢您、
此致、
S. M.Sundari