This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:可以在 CPU1_RAM 编译配置中成功调试代码、但调用 DELAY_US (1000)后会进入非法 ISR

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/796901/tms320f28379d-code-can-be-debugged-successfully-in-cpu1_ram-build-configuration-but-enters-into-illegal-isr-once-delay_us-1000-is-called

器件型号:TMS320F28379D

尊敬的 E2E 团队:

到目前为止、我刚刚在 CPU1_RAM 构建配置中调试了我的代码。 我现在要刷写代码。 它在 DELAY_US (1000)函数执行时失败。 请帮助我了解问题?

谢谢、

Akshay