This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:ADC 偏移自重校准

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/795927/tms320f28065-adc-offset-self-recalibration

器件型号:TMS320F28065

各位专家:

根据中有关 ADC:偏移自重校准要求的勘误表  ,为了确保偏移保持在数据表的“单校准”规格范围内,请在 Device_cal()完成并配置 ADC 后执行 AdcOffsetSelfCal()函数。

偏移误差是否在 CPU 运行期间发生了很大变化?
如果不是, 在 CPU 唤醒后一次调用 AdcOffsetSelfCal()是否正常?
或者、由于 CPU 运行期间的偏移误差变化、是否必须定期调用它?
如果是、必须多久调用一次?

非常感谢您的友好支持。

此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitosi-San、

    在初始系统内失调电压校准后、失调电压误差预计会随温度漂移。 反复校准可能不频繁----例如,在温度经常变化的环境中,每隔几秒一次,或者在稳定的环境中,每隔几分钟一次。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、
    明白。
    这取决于环境。
    处理它。
    感谢您的友好解释。
    此致、
    Hitoshi