This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:当内部基准被配置时、VREFHI 处理

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/795887/tms320f28069-vrefhi-treatment-when-the-internal-reference-is-configured

器件型号:TMS320F28069

各位专家:

请告诉我、如果配置了内部基准电压、VREFHI 如何终止?
可以将其保持打开吗?

非常感谢您的友好检查。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugawara-San、
    请查看 SPRS698G 的第91页(如果未使用 ADC、请查看 ADC 连接)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haresh、
    我使用具有内部基准的 ADC。
    第91页似乎没有对 VREFHI 的解释。
    我认为 VREFHI 应该被连接至 Vdd、接地或者打开。

    非常感谢您的终止。
    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugawara-San、
    第91页是指不使用 ADC、而不是使用内部基准的情况。 很抱歉造成混淆。 我将请求 ADC 专家对此进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitosi-San、

    当使用内部基准模式时、VREFHI 引脚不起作用、因此它可以保持悬空或连接到电压。 我个人建议将引脚连接到 VDDA (或类似器件)、以便 ADC 仍可在外部基准模式下用于诊断或冗余。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、
    感谢您的推荐。
    此致、
    Hitoshi