This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:适用于 F28374的 IEC60730

Guru**** 2539310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/794856/tms320f28374s-iec60730-for-f28374s

器件型号:TMS320F28374S

大家好、

 从 C2000安全启用器文件中、没有与 F28374s IEC60730相关的说明、 您能不能为 IEC60730的计划提供意见?

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    用于 F2837xS/D 和 F2807x 的 SafeTI 软件诊断库(SDL)中提供的诊断可映射到 IEC60730 C 类诊断方法。  《C2000TmSafeTITm诊断库软件安全手册》(SPRUIH0)中介绍了库 API 到 C 类诊断方法的映射。  本手册包含在 SDL 的 doc/目录中。  虽然这些库尚未由第三方针对 IEC60730进行专门评估、但这些库的参与使 TI 客户能够实现 IEC60730的合规性。  

    此致、

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lori、
    我的理解是、TI 目前无法提供有关 F2837xS/D 的 IEC60730评估报告、客户需要使用 SDL 和安全手册来支持其 IEC60730评估。

    非常感谢您的关注。

    此致
    Benjamin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Benjamin Zhou "]目前、TI 无法提供有关 F2837xS/D 的 IEC60730评估报告、客户需要使用 SDL 和安全手册来支持其 IEC60730评估。

    Benjamin、

    这是正确的、只需一个澄清即可。  没有计划让库专门针对 IEC60730进行评估。

    此致

    Lori