This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:可以#39;t 在示波器上监控 PWM

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/796853/tms320f28069m-can-t-monitor-pwm-on-oscilloscope

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我在 TMS320F28069M (C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_06_00\device_support\f28066\examples\c28\ePWM_UP_AQ)上刷写了示例 ePWM_OP_AQ、并希望监控 GPIO 0和 VSS 之间的 PWM。但示波器上显示的波是通波、不是方波。 有什么问题吗?

示例中的描述如下:

//! 此示例将 ePWM1、ePWM2、ePWM3配置为生成
具有//! EPWMxA 和 EPWMxB 上的独立调制。 比较值 CMPA
//! 和 CMPB 在 ePWM 的 ISR 内进行修改。 TB 计数器处于向上计数模式。
//!
//! 监视示波器上的 ePWM1 - ePWM3引脚。
//!
//! b 外部连接\n
//! - EPWM1A 位于 GPIO0
//! - EPWM1B 位于 GPIO1
//! - EPWM2A 位于 GPIO2
上//! - EPWM2B 位于 GPIO3
//! - EPWM3A 在 GPIO4
上//! - EPWM3B 在 GPIO5上 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user5298890、

    器件 IO 只能创建方波。 它们可以下拉至0V 并提供3.3V 电压、两者之间没有任何区别。

    因此、任何"通配"波形都可能对器件外部的永力产生影响。 示波器设置、电容、节点上的其他驱动器以及类似的特性。

    您能否发送示波器屏幕的图片?

    C2000器件是否连接了其他任何器件?

    您是否使用了特殊的示波器探头?

    谢谢、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以做的另一件事是将探头连接到示波器本身的参考点、然后执行自动设置并检查稳定的波形。 这样、您就可以让自己确信示波器效果良好、然后专注于 MCU。 最好先在简单的 GPIO 切换代码中对输出进行范围控制、然后转到 PWM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的建议对我帮助很大、谢谢!