This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSHVMTRPFCKIT

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/791620/ccs-tmdshvmtrpfckit-tmdshvmtrpfckit

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一些基于 C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.0\HVACI_Sensorles 中的 HVACI_Sensorless 项目的问题

我想在统计图上看到不同的波形(工具→图表→单次)或者从观察表达式窗口右键点击变量名称、然后点击统计图这将变量添加到统计图中。

然后、我得到以下结果、其中包含基于构建级别1的图形属性。

Svgen1.Ta 波形

我认为显示的波形似乎是正确的、但我无法获得 ACI.pdf 手册中所述的无传感器 FOC 的准确结果。

此外、我还检查了电流和电压波形…等的其他构建级别 我无法获得 ACI.pdf 手册中所述的无传感器 FOC 结果。

如何使用图形查看正确的波形(可能与图形属性/任何其他解决方案相关)、我准备好接受您的解决方案?  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    需要一些时间来研究它、今天晚些时候有人会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起始地址应标记为 DLOG_4CH_buff1或2、3或4、具体取决于其指向的内容。 查看上提供的用户指南  

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~文档

    这将大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的回答。 但是从下图中可以看出、我们有"Graph Properties"对话框、我们有"Acquisition buffer size"、"采样 率"、当我将采集缓冲区大小从 1更改为200 (根据 HVMotorCtrl+PFCKit_HowToRunGuide 第13页的图7图形窗口设置)时 、波形似乎不清晰、 此外、根据我的观察、如果我错了、采样率应为10000Hz (采样 ISR 频率)、请更正。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    调节采样频率、您可以参考此主题
    e2e.ti.com/.../1112620

    如果这对您没有帮助、请在论坛中搜索您要查找的信息。

    其次、您似乎仍未将起始地址用作 DLOG_4ch_buff1/2/3/4。 查看您的代码以了解对 DlogCh1/2/3/4的分配。 存储在 DlogCh1/2/3/4中的数据将用于绘制起始地址分别设置为 DLOG_4ch_buff1/2/3/4的图形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于缺乏响应、我假设问题已解决并关闭了该主题。 如果不是、请在30天内回复以重新打开该主题帖、或创建新主题帖。 谢谢。