This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOLARUINV:正负 PV 输入端子之间短路

Guru**** 670830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/794020/tidm-solaruinv-short-between-positive-and-negative-pv-input-terminals

器件型号:TIDM-SOLARUINV

当直流电压电源通过 JP3和 TP13连接到 PV 输入时、电路板在输入端似乎存在短路。 施加输入电压会消耗大量电流;当提供0.5V 电压时、电路板消耗的电流超过0.5A。我的假设是电路板上的某些元件出现故障。 如何发现此问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是构建级别1?

    我建议使用热示波器检查温度是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、我没有听到您的反馈、我们会根据时间范围判断您的问题是否得到解决。

    如果您取得了进展或需要进一步支持、请告诉我。 否则、我将关闭此线程。