请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-SOLARUINV 当直流电压电源通过 JP3和 TP13连接到 PV 输入时、电路板在输入端似乎存在短路。 施加输入电压会消耗大量电流;当提供0.5V 电压时、电路板消耗的电流超过0.5A。我的假设是电路板上的某些元件出现故障。 如何发现此问题的原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当直流电压电源通过 JP3和 TP13连接到 PV 输入时、电路板在输入端似乎存在短路。 施加输入电压会消耗大量电流;当提供0.5V 电压时、电路板消耗的电流超过0.5A。我的假设是电路板上的某些元件出现故障。 如何发现此问题的原因?