This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28378D:TMS320F28378与 TMS320F28379

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/797241/tms320f28378d-tms320f28378-vs-tms320f28379

器件型号:TMS320F28378D

大家好、

F28378和 F28379之间的主要区别是什么? 当我使用 TI 网站进行比较时、我发现它们大致相同、但 ADC 除外(见下文)。 F28378仅支持12位 ADC、而 F28379支持12位和16位。 但为什么它比 F28379 (采用相同封装)更昂贵?

感谢您的回答

此致、

哈坎

TMS320F28379D

TMS320F28378D

CPU
2个 C28x
2个 CLA
2个 C28x
2个 CLA
总处理(MIPS) 800 800
频率(MHz) 200 200
闪存(KB) 1024 1024
RAM (KB) 204. 204.
ADC 分辨率 16位/12位 12位
ADC (通道)
9.
12.
20.
24
20.
24
Σ-Δ 滤波器 8. 8.
DAC 3. 3.
PWM (通道) 24 24
高分辨率 PWM (通道) 16. 16.
SPI 3. 3.
UART (SCI) 4. 4.
I2C 2. 2.
CAN (#) 2. 2.
DMA (通道) 12. 12.
EMIF
1 32/16位
1 16位
1 32/16位
1 16位
McBSP 2. 2.
USB 1 1
工作温度范围(C)
-40至105
-40至125
-40至125
封装组
HLQFP | 176.
NFBGA | 337
HLQFP | 176.
约 价格(美元)
15.80 | 1ku
18.32 | 1ku
FPU 是的 是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正确理解差异。
    请注意、对于我们在 T 或 Q 温度范围内未提供的378版本、只有 S、因此有时很难进行比较。

    在整个系统过程中、有一些价格变化、378个版本的成本应略低于379、但我同意目前没有。