This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:BLDC 洗衣机电机调优

Guru**** 2930330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/796864/tmdshvmtrinspin-bldc-washer-machine-motor-tuning

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

instaFOC 和 MOTION 以及电路板的限制是多少? 它能否运行电机 BLDC 5.5kw? 或10kW?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压为300VDC 时、最大输出功率为1.5kW、连续电流为10A。 因此、您的问题的答案是"否"。