This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:TMDSCNCD28379D ADC 隔离接地

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/796228/tmdscncd28379d-tmdscncd28379d-adc-isolated-ground

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我使用 的是 TMDSCNCD28379D。 在 pdf 文件"F2837x_180controlCARD_R1_3_SCH_02Oct2015.pdf"中找到的"C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3"中,在第4页中,它被写入:

'如果需要、将此页(GNDA)上的所有 GND 网与主 GND 隔离(或半隔离)。 如果完成、C82的 GND 端子也应连接到 GNDA。"

但是、我们必须如何将 GNDA 与 GND 隔离? 是否有开关或其他东西? 因为对于我来说、当我使用万用表测试接地时、只有一个接地信号、它是 GND。

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、电电路、

    简而言之、您应将接地拆分为 PCB 中的单独平面、确保绝对没有信号穿过分割区域、然后在一个点上(通常位于电路板背面的器件中心下方)连接两个平面。 您可以使用0欧姆电阻器或电感磁珠进行连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    非常感谢您的回答。

    好的,我理解了,但我的问题是:如何(轻松)拆分 PCB 中的接地? 是否有要移除的0欧姆电阻器或其他东西?

    因为对我来说、只有一个接地、它是 GND。

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、电电路、

    您无法分离 controlCARD 上的接地;PCB 设计中未采用单独的接地。   

    本评论针对的是使用 controlCARD 原理图作为客户 PCB 起点的人员。  我将了解是否可以更新文档、以便在这方面更清楚地了解。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    好的、现在对我来说很清楚。 我不明白我们如何在 controlCARD 上分离接地。

    谢谢你。