This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:是否可以在不使用 PVDD 电源电压的情况下将 DRV8305EVM 连接到 F28379D Deflino Launchpad?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM, CONTROLSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/790133/ccs-launchxl-f28379d-can-i-connect-drv8305evm-to-f28379d-deflino-launchpad-without-using-pvdd-supply-voltage

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8305EVMcontrolSUITESFRA

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我的问题是:我能否将  BOOSTXL-DRV8305EVM 连接到 Launchpad  F28379D Deflino,而不使用 PVDD 和 GND 上的电源电压。 我希望电源来自 USB。

这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PVDD 是逆变器级的电源轨、额定电压为4.4V 至45V。 您不能通过 LaunchPad 跳线组为此供电、它必须由外部供电并处于 PVDD 规格范围内

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但如果我不将 BOOSTXL-DRV8305EVM 插入 launchpad、而是仅使用跳线连接 BOOSTXL-DRV8305EVM 和 F28379D 之间的不同引脚 并通过 USB 为 LaunchPad 供电、该怎么办?  

    这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅上的 UG 章节6
    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\FCL_SFRA\v01_00_00\examples\FCL_SFRA_379DXL_v1\~Docs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于长时间静默、我假设问题已解决并关闭线程。 如果不是、请在30天内回复以重新打开或创建新线程。