This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C28346:C28346的问题

Guru**** 2529150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/794097/ccs-tms320c28346-question-for-c28346

器件型号:TMS320C28346

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

对于 C28346、在 FlashBurn 项目中、在哪里可以找到被转换为 bootcode.h 阵列时官方提供的源代码? 客户开发的 uboot 程序如何实现跳转到另一个应用程序?

现在、已为项目开发了 uboot 程序、该程序允许从串行端口在线烧录应用程序以扩展闪存、但客户不知道如何跳转到应用程序。

客户认为 FlashBurn 项目中的引导代码程序数组应该是实现该函数的一部分、但他不知道如何实现、因为没有源代码。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很遗憾您的问题不清楚。 请清楚说明客户尝试做什么。

    [引用]对于 C28346、在 bootcode.h FlashBurn 项目中、在哪里可以找到正式提供的源代码? [/报价]
    什么的源代码? Flashburn 是否是第三方实用程序? (Google 搜索显示它来自 Blackhawk -请确认)

    [引用]客户开发的 uboot 程序如何实现跳转到其他应用程序? [/报价]
    客户在这里到底要实现什么目标?

    [引用]现在已为项目开发了 uboot 程序、该程序允许从串行端口在线烧录应用程序以扩展闪存、但客户不知道如何跳转到应用程序。 [/报价]
    通常、外部闪存存储器中的代码被复制到片上 RAM、然后控制分支到片上 RAM。 这是通过引导 ROM 中的一个串行加载程序实现的。 这是您要问的吗?

    [引用]客户认为 FlashBurn 项目中的引导代码程序数组应该是实现该函数的一部分、但他不知道如何实现该功能、因为没有源代码。 [/报价]
    很抱歉,我不明白你在这里要问什么。 请澄清
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到关于这一点的更多信息、也没有关闭线程。