This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:您能否为 Visual Studio 2017或更高版本提供串行闪存编程器源文件和项目文件?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/796571/tms320f28069f-could-you-provide-serial-flash-programmer-source-and-project-file-for-visual-studio-2017-or-higher

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的 TI 成员:

我想请您提供 serial_flash_programmer 源代码、并为 Visual Studio 2017或更高版本构建项目文件。

我们正在为 F29069F 开发串行编程器的 Windows 应用。

我们已经在 C2000ware (ti\c2000\C2000Ware_1_00_06_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer)中尝试了串行闪存编程器示例

但在迁移到 VS2017期间可能会出现一些错误、生成的 exe 文件无法正常工作。

因此、请为 VS2017提供串行闪存编程器项目、然后我们可以使用它继续定制串行闪存编程器。

我认为您可以更好地升级您的项目文件、以适应最新的构建环境。

感谢您提前付出的努力。

此致、

Hae Ryong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hae、

    我们提供了源代码、使客户能够构建串行闪存编程器。

    我将确保我们注意到 VS 项目的更新、但我们没有时间表。

    请自行升级工具和 VS 项目。 您还可以创建自己的 VS 项目并使用我们提供的源代码文件。

    谢谢、
    SAL