This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:PWM 重叠保护电路(TMDSHVMTRINSPIN 与 IDDK v2.2.1)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, DESIGNDRIVE, MOTORWARE, TMS320F28069F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/796610/tms320f28069f-pwm-overlap-protection-circuit-tmdshvmtrinspin-vs-iddk-v2-2-1

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPINDESIGNDRIVEMOTORWARE

您好!

我们购买了 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件、对主 PCB 上的 PWM 重叠保护电路有疑问。

捕获的 PWM 重叠保护电路如下所示。

我们还有 DesignDRIVE 开发套件 IDDK v2.2.1、我发现 IDDK v2.2.1上未提供 PWM 重叠保护电路。

显而易见、TMDSHVMTRINSPIN 开发套件适用于 Piccolo 系列 DSP、而 IDDK v2.2.1适用于 Delfino 系列 DSP。

我们想知道为什么 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件包含 PWM 重叠保护电路、而 IDDK v2.2.1不包含该电路。

为供您参考、去年10月、我们使用 TMS320F28069F 器件和 Motorware 软件包开发了用于 ACIM 控制的原型逆变器产品。

我们的原型逆变器产品不包含上述 PWM 重叠保护电路。

到 目前为止、我们已经在额定负载条件下对原型电机逆变器产品和 ACIM 进行了大约六个月的测试、并且没有任何与相对于 IPM 器件的 PWM 信号重叠相关的问题。

感谢您的指导。

此致、

G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 重叠保护对于任何 C2000控制器都不是必需的、只要在系统需要更多冗余保护时提供一个参考电路即可。 因此、您可以使用或忽略它、具体取决于您的系统。