This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:sgen 函数/优化级别问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/794263/ccs-tms320f28069-sgen-function-optimisation-level-problems

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我实际上正在使用 sgen 函数,但当您更改优化级别时,似乎出现了一些问题。

当--opt_level = off 或0或1 时,在表达式选项卡中设置其他值时,以下代码将刷新。

但是,如果--opt_level >=2,则该值不会改变。

我 请我参考以下内容:

sgen.offset = 0x3FFF;  
sgen.gain = 0x3FFF;  
sgen.freq =((float) outputFreq_Hz/maxOutputFreq_Hz)*0x8000;  
sgen.step_max =(maxOutputFreq_Hz*0x10000)/samplingFreq_Hz;  
sgen.alpha = 0;  

无论我尝试什么,例如将 sgen.offset 的初始值设置为3FFF,如果--opt_level 高于 lvl 1,则不会更改 sgen keep defqult 值。

您是否了解了发生的情况?

我错过了什么吗?

有人可以尝试吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    请将 volatile 关键字应用于该结构的字段、并将其解析。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢,它很有效。

    此致

    Alain