This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:Tms320f28375s

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/796382/tms320f28375s-tms320f28375s

器件型号:TMS320F28375S

尊敬的团队:

我们在 光伏逆变器应用中使用的是100引脚的28375s 控制器、并且我们的器件在逆变器全功率时进行复位。 在我们的电路板中、我们布线了1.2V 电源、使走线距离去耦电容器几乎25mm (控制器引脚上的电源和接地走线在一起)。 我们观察到复位引脚上的低电平脉冲为100usec。 原因可能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    您在 XRSn 上看到100us 的低脉冲这一事实很有趣。

    TW (RSL1)为100us。 这是电源稳定后器件将 XRS 驱动为低电平的持续时间。 您的电源或接地是否发生波动?

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    这似乎是由您的同事在另一个线程中处理的。 如果是、请在此处进行评论。

    如果我不正确、我们可以继续这里的讨论。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/795992/2945593#2945593

    此致、
    Cody