This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:是否可以配置系统 PLL 失锁?

Guru**** 2511455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/795337/ccs-f28m35h52c-configuration-for-out-of-lock-of-the-system-pll-possible

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

当 PLL 锁定时、我能否配置频率范围或容差? 我可以从外部控制它、还是只能检查状态位?

谢谢
Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PLL 锁定时、无法配置 PLL 参数。

     

    您必须依赖状态位来确定锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我的问题可能无法理解。

    我想知道 PLL 何时设置状态"锁定"。 要设置"锁定"位、频率必须有多稳定(持续时间、稳定性等)? 是否有规格?
    我是否可以更改此行为(例如设置频率上限和下限或频率偏差)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用]要设置位"锁定"、频率必须有多稳定(持续时间、稳定性等)? 是否有规格? [/报价]
    虽然我们可以定性地说该位只有在 PLL 输出在新频率中稳定后才被置位、但我们没有规格。

    [引用]我是否可以更改此行为(例如设置频率的上限和下限或频率的偏差)? [/报价]